This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:内部基准设置

Guru**** 2774745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781999/ads131a04-internal-reference-setting

器件型号:ADS131A04

你(们)好。

我使用芯片 ADS131A04进行采样。 我遇到了与内部基准相关的问题。 在数据表的第31页、它指出了这一点  

默认情况下、选择外部基准(INT_REFEN = 0)。 当从外部基准源切换到内部基准源(使用推荐的旁路电容值)时、内部基准电压需要0.2ms 才能稳定至1%、需要250ms 才能完全稳定至0.01%。

在这里、内部电压基准稳定在1%和0.01%意味着什么?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、


    启用基准后、在达到基准值之前需要一定的时间(对于2.442V 和4V)。 当基准被打开时、可能会有一个诸如 R-C 时间常数的上升时间、并且它可能取决于基准的负载电容。

    例如、数据表中给出了1uF 负载电容的启动时间。 如果基准电压为4V、则需要0.2ms 才能达到最终值的1%。 该电压为40mV、或达到3.96V。 到达3.996V 需要1.2ms、而到达3.9996V 需要250ms。

    这段时间很重要、因为基准中的任何误差看起来像是测量中的增益误差、并且您希望在进行任何校准或进行测量之前有一个稳定的基准。


    吴约瑟