This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:评估软件是否可用于此器件?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781926/adc124s101-is-the-evaluation-software-available-for-this-part

器件型号:ADC124S101

我想将最初为该部件托管的评估软件与评估模块一起使用、但找不到该软件。  我可以在某个位置访问此软件吗?  

此论坛帖子引用了一个链接、但不起作用: e2e.ti.com/.../628524

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎另一帖子中的链接已超时、但您可以通过单击页面上的工具和软件选项卡从器件产品页面访问任何 EVM 产品页面。 此处列出了可用于该器件的 EVM。

    对于 ADC124S101 EVM: http://www.ti.com/tool/ADC124S101EVM 

    进入 EVM 产品页面后、向下滚动到软件部分、即可在此处找到原始文章中引用的软件。

    如果您使用了默认安装选项、则 zip 文件中有一些示例代码、位于固件目录中:(c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12xS10x\Firmware\ADC12xS10xEVM_FW_v0.93.zip)。

    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我转至此产品页面 :www.ti.com/.../toolssoftware ,“软件”将呈灰色显示,并且无法从该页面访问任何软件

    如果我转到您包含的评估链接( www.ti.com/.../ADC124S101EVM ),则没有软件部分。 当我加载该页面时、底部显示"立即订购"、下面没有任何内容。 我感觉自己缺少了一些东西、但我不知道为什么或什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    从屏幕截图中可以看到页面未完全/正确加载。 它应显示在"相关产品"下的"立即订购"下方。 可能尝试使用不同的 Web 浏览器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的计算机上两个浏览器无法正常工作后、我能够在另一台计算机上加载该页面。 我现在有了软件、谢谢