This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:下载文件中未包含 USB 驱动程序

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779516/afe4490spo2evm-usb-driver-not-included-in-downloaded-file

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

我按照用户手册下载了软件、但下载的文件中没有 USB 驱动程序。 如果驱动程序不是下载文件的一部分、我不知道如何更新它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chloe、

    您必须安装 EVM 的 GUI 才能获取 USB 驱动程序。
    安装后、驱动程序将位于安装目录中。
    例如"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\USB Driver"

    有关更多详细信息、请参阅用户指南的第3.3节。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我按照用户指南中提供的链接安装文件时、它不存在。 我拥有的只是一个卷文件夹。 我是否遗漏了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chloe、

    映像中的路径包含 GUI 的设置文件。
    请继续并安装它,安装后,您将在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\USB Driver 获得驱动程序。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这可以正常工作、但我仍然遇到 USB 端口无法将其识别为 AFE4490器件的问题。 当我插入并尝试更新驱动程序时、它会将其识别为 USB 端口设备。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我尝试通过手动选择它来强制安装它、但这仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chloe、

    您必须在 Windows 10中禁用驱动程序签名实施才能安装所需的驱动程序。
    请参阅以下帖子、了解实现此目的的指南。
    e2e.ti.com/.../460543

    此致、
    Prabin