This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:ADS1259-Q1的采样保持电路模型

Guru**** 2814875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781586/ads1259-q1-sample-and-hold-circuit-model-for-ads1259-q1

器件型号:ADS1259-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1259

大家好、

您是否有适用于 ADS1259 (-Q1)的 SPICE 或 TINA 模型? 我想检查滤波值。 如果您有适用于该器件的采样保持电路模型、则没关系。

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我们没有适用于 ADS1259的 SPICE 模型、但您可以从(ADS1259)数据表中的图37中获得输入结构滤波的近似值:

    对于输入串联开关、我估计导通电阻在100 - 200欧姆范围内。

    请记住、ADC 的数字滤波器将提供比此输入路径更多的滤波。 此外、任何外部 RC 抗混叠滤波器也可能具有较低的截止频率。