This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:有关 SYSREF 的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780570/ads54j66-the-question-about-sysref

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我想使用有间隙的周期 SYSREF。

因此、我按如下方式配置 EVM 板:

步骤1:

配置 LMK04828。 附加了配置文件、其名称  分别为"LMK_4421_mode8_pulser_LVDS_step1.cfg"和"LMK_step2.cfg"。

步骤2:

按下 EVM 上的复位按钮

步骤3:

配置 ADS54j66。配置文件已连接、其名称为 ADS54J66_BYPASS_4421_0_0p5fs.cfg。

步骤4:

配置 RX EVM  

链路正常工作。 我的问题是:

LMK04828在 ADC 复位之前进行了配置、因此在 ADC 复位和配置之前生成了 SYSREF 脉冲。  当 ADC 完成配置时、SYSREF 脉冲已分配。 因此、我认为 ADC 上电后、即使没有配置、ADS54j66也会准备好接收 SYSREF 脉冲并对其进行聚合? 我是对的吗?

请访问 Regards.e2e.ti.com/.../LMK_5F00_4421_5F00_mode8_5F00_pulser_5F00_LVDS_5F00_step1.cfge2e.ti.com/.../LMK_5F00_step2.cfge2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_bypass_5F00_4421_5F00_0_5F00_0p5fs.cfg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    如果您的时钟正在运行、发出复位信号并应用了 SYSREF 脉冲、则 ADS54J66的内部时钟将正确复位。 加载寄存器不会影响这一点。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim
    感谢您的回答。
    此致