This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:MMB0调试器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781551/ads1278evm-pdk-mmb0-debugger

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1278

Keith:

非常感谢您帮助解决我的 ADCPro 和 MMB0 Windows 7驱动程序问题。  

请告诉我、我可以从何处购买 MMB0的调试器、以便在 MMB0平台上开发基于 ADS1278的数据采集系统?

我将能够编写代码以设置 ADS1278的采样率、然后在 MMB0的控制下从 ADS1278读取数据、如果我有这样的调试器、我希望 MMB0调试器能够与 Windows 10配合使用。

此致、

文泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenquan、

    我将回答 Keith、 MMB0板不是开发平台。 您无法使用 MMB0开发和调试应用。 TI 不支持任何使用 MMB0进行开发的尝试。 它不是为编写您自己的代码和应用程序而设计的。

    MMB0仅与 ADCPro 配合使用、以评估 EVM 平台中的器件。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob:

    非常感谢您的回答。

    由于 MMB0能够控制 ADS1278EVM 以设置采样率和读取数据、因此它当然可以用作开发平台、以确保 TI 是否愿意将 MMB0的固件/硬件作为开源公开发布。 IBM 将其个人计算机设计作为开放源码公开发布给公众,因此,PC 现在无处不在。 由于 TI 不喜欢在任何地方使用 ADS1278、因此必须对其 MMB0保密。

    实际上、如果您是 DAC 系统开发人员、MMB0等简单控制系统完全不包含任何机密信息。 为了避免浪费时间来重塑车轮、DAC 系统开发人员倾向于复制向公众开放的简单系统设计、然后对其进行修改以供其自己使用。 由于 TI 将 MMB0保密,因此我必须自己设计这样一个简单的系统,重新设计滑轮:)。

    此致、

    文泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenquan、

    感谢您的意见和观点。  MMB0 (模块化主板)设计已使用了将近15年。  我们最初使用的代码工具不再可用。  最初的开发是在 Win98上完成的。  对于 TI 来说、维护真实应用不会使用的平台的代码和工具并不实用、需要大量资源(主要是人员)来支持。  这不是一个保密问题,而是资源的可得性问题。  我们不能支持努力将 MMB0用作开发平台。  这不是目的。  MMB0的一个主要问题是它不能流式传输数据、这会阻止它成为有用的终端平台。  TI 还提供其他资源、可通过一系列支持、工具和调试功能支持开发。  其中许多工具都是开源的。  结账:

    https://dev.ti.com/

    此致、

    Bob B