This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:采样率说明

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178, ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781466/ads1178-sample-rate-clarification

器件型号:ADS1178
主题中讨论的其他器件: ADS8168

我们正在考虑在其中一个设计中使用 ADS1178。

我们不能完全清楚的是、数据表中指定的52kSPS 采样率适用于所有8个通道(因此每个通道的采样率为52kSPS)、还是按所用通道进行分频 (从而降低每通道的采样率)。

提前感谢、

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    欢迎访问 TI 的 E2E 社区!

    ADS1178具有8个独立的 ADC 内部、因此可维持每通道52kSPS 的最大数据速率。 换言之、启用1个通道或全部8个通道后、每个通道仍将获得52ksps 的速率。

    还有其他 ADC 使用具有多路复用器的单个内部 ADC、例如 ADS8168。 在这种情况下、每通道的数据速率取决于使用的输入通道总数。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    这正是我们需要知道的。

    迭戈