This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:适用于 Windows 7或 XP 的 MMB0器件驱动程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO, TMS320VC5507, TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780907/ads1278-ep-device-driver-of-mmb0-for-windows-7-or-xp

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADCProTMS320VC5507TMS320VC5509A

尊敬的先生:

请告诉我在哪里可以找到适用于 Windows 7 PC 的 MMB0设备驱动程序、以便我可以手动下载并安装它吗? 当 MMB0插入 windows7 PC 的 USB 端口时、PC 找不到相应的驱动程序。   

此致、

文泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenquan、

    我看到您4天前就 ADS1278器件提出了这个问题。 ADS1278的所有衍生产品都使用相同的 ADCPro 软件和 MMBO 硬件。 我建议全部卸载并尝试全新安装、因为 MMB0驱动程序应在安装过程中加载。 以下文档可能会有所帮助:

    www.ti.com/.../slau372a.pdf。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    非常感谢你的帮助。

    在我删除旧安装并安装了新下载的 ADCPro-installer.exe 后、仍然无法正常工作。 这是一个有趣的东西。 SLAU372A 说下载的文件是 ADCPro-launcher-x.x.exe、但我实际下载的文件是 ADCPRO-installer.exe、其中没有包含任何设备驱动程序。 因此、当我将 MMB0插入 PC 的 USB 端口时、我的 wondowns10和 Windows7仍然无法识别 MMB0。

    根据 SLAU327a.pdf、用于 Windows7的 MMB0驱动程序是 libusb-Win32、USBStyx。 这意味着该驱动程序是一个32位驱动程序、我的所有 PC 都运行64位操作系统。 是否有适用于 Windows7或 Windows10的64位 MMB0驱动程序?

    此致、

    文泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenquan、

    您是否安装了 ADS1278插件? MMB0将与插件一起安装。 就 ADCPro-launcher 而言、该程序已有一段时间未使用、但遗憾的是、用户指南未更新。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的回答。 在哪里可以找到此插件? 我只安装了 ADCPro-installer.exe。 我应该手动安装
    ADS1278插件?

    此致、

    文泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    虽然 ADCPro-launcher 很旧、但它显然在传递函数中起作用。 ADCPRO-installer.exe 是最新发布的、但遗憾的是、它不起作用。

    由于 MMB0是围绕 tms320vc5507/9构建的、我能否购买调试器软件以便将 MMB0连接到我的 PC Windows 10?

    有趣的是、以下网站提供了适用于 MMB0的 Tms320vc5509a USB 引导加载程序。

    semanticy.gs/tms320vc5509A_USB_bootloader_driver_v2_download

    它说:

    Tms320vc5509a USB 引导加载程序现在具有适用于以下 Windows 版本的特殊版本:Windows 7、Windows 7 64位、Windows 7 32位、Windows 10、Windows 10 64位、Windows 10 32位、Windows 8、Windows XP Home Edition、用于64位家庭台式机和笔记本电脑、Windows 7 Enterprise (Microsoft Windows NT) 32位、Windows 10 Enterprise 32位、Windows Vista Home Premium 64位、Windows 10 Pro Education 64位、Windows 7 Home Basic 32位、Windows 8 Pro 64位、Windows XP Starter Edition 64位、Windows 10 Mobile Enterprise 32位、Windows Vista Home Premium 32位、Windows 8 64位、Windows Vista Home Basic 64位、 Windows 8 Enterprise 64位。

    您知道哪里可以买到用于 MMB0主板的开发/调试器软件吗? 调试器控制下的 MMB0必须能够连接到 Windows10或 Windows7。

    此致、

    文泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenquan、

    ADCPro 安装程序从此处下载:

    http://www.ti.com/tool/ADCPRO

    上面显示的链接是 ADCPro 的正确且唯一的安装程序。  忽略用户指南中对启动器的任何使用。  启动器功能已被删除。  ADCPro 将在32位或64位 MS-Windows7上工作。  ADCPro 应安装在插件之前。

    ADS1278EVM 插件可从此处下载:

    http://www.ti.com/tool/ADS1278EVM-PDK

    驱动程序应与插件一起安装。  MMB0是仅用于演示 EVM 功能的主板。  它不是一个开发平台、因此不受支持。  我不建议使用第三方工具或驱动程序。  ADCPro 是为 Windows 7平台开发的。 TI 不支持适用于 Windows 10的 ADCPro、但许多客户都能使其正常工作。   

    我强烈建议您让 ADCPro 在 Windows 7上工作、然后在您看到整个安装过程后、您可以尝试让它在 Windows 10上工作。  下面是另一个可能有用的链接。  不适用于 ADS1278、但您可以按照说明操作。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/656505

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    下载 ADS1278EVM-PDK-SW 后、我的 ADCPro 和 MMB0在 Windows 7和 Windows XP 中协同工作非常出色。

    但是、我的 Windows 10仍然无法与 ADCPro 和 MMB0配合使用、尽管我重新启动了 Windows 10、但禁用了签名实施。 安装 ADCPro 后、Windows 10的设备管理器将 MMB0标记为未知。 安装 ADS1278EVM-PDK-SW 后、Windows 10的设备管理器仍将 MMB0标记为未知、但我可以在 ADCPro 的 EVM 选项卡中看到 ADS1278EVM。 但 ADCPro 始终显示"firmware download failed ..(固件下载失败..)" 重置固件"。 按下 MMB0板上的 RESET 按钮后、ADCPro 尝试再次重新加载、但始终以"firmware download failed ..(固件下载失败..)"结束 重置固件"。

    此致、

    文泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenquan、

    我建议您在 Win7中使用 ADCPro 进行测试。 我在上一篇文章中提供了一个链接、其中说明了一位客户如何让 ADCPro 与 Win10配合使用。

    TI 不支持用于 Win10的 ADCPro。 提供的链接是我们可以为您提供帮助的最佳工具。 TI 内部使用 Win10的机器非常少、在 Win7机器上开发和测试 Win10应用非常困难。

    此致、
    Bob B