This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8671:输出数据寄存器地址是什么

Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8671, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780767/ads8671-what-is-the-output-data-register-address

器件型号:ADS8671
主题中讨论的其他器件: ADS8900B

尊敬的 TI 团队:

感谢您对我的问题持续提供支持。

我的设计中使用的是 ADS8671和 ADS8900B。

如何读取转换后的数据、使其等同于要转换的模拟信号? 输出数据寄存器的地址是什么? 我在数据表中找不到此类信息。 数据表介绍了寄存器映射和配置寄存器及其命令、但我对读取转换数据感到困惑。

请帮助我了解如何读取数据。

数据表的第42页 ADS8671介绍了输出数据字、但对此我不清楚。

根据我的应用配置寄存器后、通过将 CS#拉为低电平即可读取?

谢谢、此致、

Venkatesh P.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatesh 您好、

    数据表的第7.5.3节提供了详细信息。 只要前一帧没有请求读取函数、或者 DATAOUT_CTL_REG 寄存器中的 DATA_VAL[2:0]位没有设置为1xxb、当前帧的输出将是最新的转换结果。 例如、如果 SDI 引脚在整个前一帧期间保持低电平、这将被解释为 NOP 命令、或不运行。 当前帧将默认为转换结果。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith 先生

    感谢您的澄清。 我将尝试此操作、并进一步告知您。

    谢谢、此致、

    Venkatesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!
    此致、
    Keith