请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8671 主题中讨论的其他器件: ADS8900B
尊敬的 TI 团队:
感谢您对我的问题持续提供支持。
我的设计中使用的是 ADS8671和 ADS8900B。
如何读取转换后的数据、使其等同于要转换的模拟信号? 输出数据寄存器的地址是什么? 我在数据表中找不到此类信息。 数据表介绍了寄存器映射和配置寄存器及其命令、但我对读取转换数据感到困惑。
请帮助我了解如何读取数据。
数据表的第42页 ADS8671介绍了输出数据字、但对此我不清楚。
根据我的应用配置寄存器后、通过将 CS#拉为低电平即可读取?
谢谢、此致、
Venkatesh P.