This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:VCM 输出为20mV、而不是950mV

Guru**** 2506575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780002/ads4245-vcm-output-is-20mv-not-950mv

器件型号:ADS4245

我正在尝试调试我们安装了 ADS4245IRGCT 的第一块 PCB。 VCM 被指定为950mV、但实际上在2块电路板上大约为20mV。 我们有一个评估板、它工作正常、但 我们自己的评估板不工作。

AVDD 和 DRVDD 均由单独的稳压器驱动1.8V 电压。

复位通过4K7被拉至1.8V。

SEN 通过4K7被拉至低电平。

Ctrl[1:3]全部通过4K7拉低。

当前没有 ADC 的时钟输入。

将 RESET 下拉为低电平会使 CLKOUTP 从0V 移动到500mV、但似乎没有太大的作用。

VCM 似乎以大约6K0的频率下拉。

我们有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我将对此进行研究。 将在稍后的帖子中更新。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对 EVM 进行快速检查后、请注入稳定的 ADC 时钟、然后触发 ADC 的硬件复位以显示 VCM。 实验室验证显示、ADC 时钟被禁用后、VCM 稳定至0V (通过旁路电容器有一定的延迟、即0.95V 稳定至0V)。
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我们已在开发板上确认了这一结果。

    非常感谢您的帮助。

    -Tim。