This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:修改 ADS4249EVM 以实现直流耦合差分输入

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780394/ads4249-modifying-ads4249evm-for-dc-coupled-differential-input

器件型号:ADS4249

您好!

我的客户期待在新项目中使用 ADS4249、并希望使用 ADS4249EVM 评估器件。

它们处理直流耦合差分输入信号、因此必须修改电路板以适应其用例。

使用我们的 SLAU333A、他们确定了一些必要的更改(请参见随附的文档)。 现在、他们想知道对所附原理图幻灯片2所做的修改是否足够、或者他们是否需要考虑其他事项? 此外、还将对原理图的第3张幻灯片进行相同的修改。

感谢您的支持。

此致、

Stanie2e.ti.com/.../annotations.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Stani
    我已就您的问题通知 ADS4249专家。 他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢你。 我期待得到详细的答复。

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stani、

    R5、R6、R11和 R12用于端接。 由于您已设置直流耦合、因此请移除 R34以移除与这些端接电阻器的 CM 连接。 放大器将为此提供适当的 CM。 根据您的带宽、可能需要移除 R25、R26、R60和 R71。 请参阅数据表中的图74、75和76、了解有关这方面的更多信息。 其他所有内容看起来都正确。 您可能还需要将其发送到高速放大器论坛、以征求他们的意见。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的及时响应。 我还会按照建议将其发送到 HS 放大器论坛。

    此致、

    Stani