This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:是否可以自定义 FPGA 数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780705/tsw14j56evm-is-it-possible-to-customize-fpga-data

器件型号:TSW14J56EVM

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS54J56和 TSW14J56EVM。

他有疑问、如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我计划使用 ADS54J60EVM 和 TSW14J56EVM。

我想通过在安装在 TSW14J56EVM 中的 FPGA 中插入特殊处理来在 PC 上显示结果。

此时、

(1)您能否定制安装在 TSW14J56EVM 中的 FPGA?

(2)是否可以提供 HDL 参考源?

(3)是否可以定制高速​​数据转换器专业版软件?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    (1)您能否定制安装在 TSW14J56EVM 中的 FPGA? 是的。 此电路板具有一个 JTAG 连接器 、如果需要、此连接器将允许您下载一个自定义位流(.sof file)。

    (2)是否可以提供 HDL 参考源? 是的。 可从 TI 网站上的 TSW14J56EVM 产品文件夹下载该软件。

    (3)是否可以定制高速​​数据转换器专业版软件? 否 这是专有信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一