This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DX370EVM:EVM 配置 GUI 位置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DX370EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779591/adc16dx370evm-evm-configuration-gui-location

器件型号:ADC16DX370EVM

您好!

我使用的是 ADC16DX370EVM + TSW14J10 + KC705。 我已安装 HSDC Pro v5.00 GUI。 我已将 ADC EVM 的.ini 文件添加到 HSDC 安装目录中的正确位置。 但是 、当我从下拉菜单中选择 ADC 时、没有器件配置 GUI 选项卡。

在阅读 ADC16DX370EVM 用户指南时、该指南指出应单独下载配置 GUI、但无法在任何位置找到它。 在哪里可以找到它?

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    我正在跟进此事。 我将在稍后的帖子中进行更新。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于在 HSDC Pro 的下拉菜单中找不到 ADC:能否重新启动 HSDC Pro GUI 并重试?

    我已确认产品页面上缺少 ADC16DX370EVM 的 GUI、并已提出恢复请求。 完成后、我会更新您的信息。
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载了 ADC16DX370EVM GUI、并在启动应用程序后收到以下消息:

     

    我已验证 FT_Prog 返回以下结果:

    是否有任何关于如何解决此问题的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    您可能没有合适的 GUI。 我们正在努力将 GUI 恢复到 Web。 同时、使用以下链接中的 GUI:
    txn.box.com/.../j0aowkth4a9v60189ws2jknpdddd1ndi

    谢谢、
    埃本