This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101-Q1:5V 电源的失调电压误差和增益误差

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC101S101, ADC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779028/adc121s101-q1-offset-error-and-gain-error-for-5v-supply

器件型号:ADC121S101-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC101S101ADC121S101

请告知5V 电源的失调电压和增益误差。

我只能在数据表(项目7.6)中找到2.7V 至3.6V 范围的值。

此致。

Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edson、

    我需要进行一些挖掘、以查看我们是否可以在5V 工作电压下共享该器件的任何其他数据。

    这个器件系列中有一个10b 版本、针对偏移和增益误差、ADC101S101、在5V 额定运行。 您可以将其用作 ADC121S101的最坏情况估算值。 例如、ADC101S101的典型偏移误差为0.1LSB。 这将转换为 ADC121S101的0.4LSB。 如果我们确实有数据、我希望典型值小于0.4LSB、但这会设置上限。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith

    好的、谢谢。

    这很有用、但遗憾的是、我需要 ADC121S101的值。 我们正在最终确定一个项目并需要最终的价值观。

    请尽快通知。

    此致。

    Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edson、

    我无法找到有关此器件的任何其他数据。 到目前为止、我们拥有的唯一信息是数据表中已有的信息。

    如果我发现任何其他问题、我将回复此帖子。

    此致、
    Keith