This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:AVDD 和 DVDD 的加电序列

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780781/ads1220-power-up-sequence-of-avdd-and-dvdd

器件型号:ADS1220

您好!

我们有一个通过 LDO 稳压器供电的传感器、这是一个电池供电的器件、为了省电、稳压器必须在不进行测量的情况下关闭

该稳压器还 为 ADS1220提供 AVDD、因此它也将被关闭

当 DVDD = 2.7V~5.5V 且 AVDD = 0V 时、是否存在任何问题?

我们不希望在此状态下出现任何严重泄漏、因为这会对节能产生反作用

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛! 遗憾的是、我们没有关于在 AVDD 电源被移除时从 DVDD 泄漏到模拟侧的可能性的任何数据。 当其中一个电源(AVDD/AVSS 或 DVDD)不在标称工作范围时、ADS1220将保持复位状态、因此器件内不会发生正常消耗电流的情况。 但是、由于 ADS1220内部的数字信号和模拟信号之间的电平转换器、可能会有一条从 DVDD 到 AVDD 的小泄漏通道。 这不是我们本来可以描述的、因为它超出了 ADS1220的预期设计和操作范围。

    预期操作是使用 POWERDOWN 命令关闭器件的模拟部分。 还添加了一个低侧开关、以断开可能会消耗大电流的传感器连接。

    最近、我们看到越来越多的情况、在使用电池供电的情况下、我们希望关闭电源。 在某些情况下、我们看到两个电源都被移除、这将消除您对电源之间泄漏的担忧。 在其他一些情况下、我们看到使用 POWERDOWN 命令而不是关闭模拟电源实际上是一个更好的选择、具体取决于关断周期的长度。 例如、如果关断时间很短、则无需为模拟电源路径中的电容器充电。 此外、在重新写入寄存器设置时无需等待额外的时间。 POWERDOWN 命令将保持设置、而关闭 AVDD 将重置器件、并且需要额外的时间来再次设置器件。

    另一个注意事项是、您必须确保模拟输入不超过绝对最大额定值。 如果您有外部供电的传感器、这可能是一个问题。

    关闭 ADS1220的 AVDD 不会损坏器件、但它可能不是最佳选择。

    此致、
    Bob B