This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:有关菊花链的问题

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779398/ads8668-question-about-daisy-chaining

器件型号:ADS8668

大家好、

ADS8668数据表(12位、八分之一加一模拟输入、SAR ADC)的第39页的8.4.1.3.1节以及图93所示是器件菊花链的说明。 描述了一个访问周期的前16个时钟用于将一个通用控制/编程字移入所有的链器件、并且以下时钟用于从链器件移出转换数据、 每个器件的数据连续出现在链中最后一个器件的 SDO 线上所需的16个时钟。 因此、三个器件的链可通过总共16 + 3 x 16 = 64个时钟周期进行访问。

然而,在数据表的第56页,第8.5.2.3.2节下的表13描述了由器件功能选择寄存器的3位字段(器件寄存器映射中的地址0x03)控制的各种 SDO 格式,所有这些都意味着输出转换结果需要25个时钟, 后跟九个额外的相关信息位。

这两个功能是如何协调的? 如果在 SDO 上放置与采样转换相关的所有内容需要25个时钟、菊花链如何仅需每个器件16位即可输出数据? 是否存在与菊花链不兼容的25位输出模式? 我是否可以查看有关上述功能的模板?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitrios、


    很抱歉、我们今天没有回答这个问题。 我们应该能够在明天为您解答这一问题。 我不太熟悉该器件的菊花链功能、我需要了解有关数据传输的更多信息。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitrios、
    图93仅显示了 SDO 格式000的时序示例、这是在加电或复位器件后03h 寄存器(器件功能选择控制寄存器)中的默认配置。 如果在03h 寄存器中选择和配置了不同的 SDO 格式、则需要更多时钟来获取其他信息(通道地址、器件地址或输入范围)。
    我想与设计团队再次核实、并尽快将其回复给您。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitrios、

    我已与团队确认。 ADS8668数据表中的图93仅显示 了 SDO 格式000的图。 如果在  器件特性选择控制寄存器(地址= 03h)中选择或配置了不同的 SDO 格式、则在菊花链模式下每个 ADC 需要的 SCLK 时钟数如下:

    SDO 格式–000–代码宽度=每个 ADC 的 CLKS 数= 16

    SDO 格式–001–代码宽度=每个 ADC 的 CLKS 数= 20

    SDO 格式–010–代码宽度=每个 ADC 的 CLKS 数= 22

    SDO 格式–011–代码宽度=每个 ADC 的 CLKS 数= 25

     如果您的 CPU 只支持每字16个时钟、则可以将整数倍的时钟发送到 ADC。 例如、对于菊花链中的 SDO 格式=011和3个 ADC、最小时钟为91、CPU 可以向 ADC 发送96个 SCLK 时钟以获取所有数据和器件/通道信息。

    如果您有任何疑问、请告诉我、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常感谢您对此问题的支持。 我将联系我的同事(他将在3月12日星期二返回工作)以验证他的问题是否得到解决。

    此致