This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028EVM-PDK:外部微控制器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8028EVM-PDK, ADS8028
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779528/ads8028evm-pdk-external-microcontroller

器件型号:ADS8028EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8028

您好!

我们有一个 ADS8028EVM-PDK 电路板。 ADC EVM 的 SPI 信号连接到外部微控制器。 而我们希望使用 MMB0电路板的电源。 由于有关 MMB0的文档非常少、我们不知道是否可以这样做。 如果我们将 EVM 插入 MMB0、SPI 信号也会路由到 MMB0上控制器的引脚。 是否可以同时将 EVM 与 MMB0和外部微控制器配合使用?

提前感谢!

此致、

焦急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ji焦虑


    我认为将 ADS8028EVM 与 MMB0电源和外部微控制器结合使用的唯一方法是通过跳线将电源连接到 EVM。 只需将 EVM 插入 MMB0、就无法禁用与 DSP 的连接、并且 DSP 和您使用的任何微控制器之间会发生竞争。

    我会选择单独的外部电源。 我已将此方法用于其他 EVM、并能够将其用于我自己的评估。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的回答!

    此致、

    焦急
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ji焦虑


    我们对您的应用和您对 ADS8028的使用有一些疑问。 我们可以通过您为您的 E2E 帐户提供的电子邮件与您联系吗?


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    还可以!

    此致、

    焦急