This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675AEVM:在 DAC5675A EVM 上看不到 DAC 输出信号

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5675A, SN65LVDS387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779406/dac5675aevm-can-not-see-dac-output-signal-on-dac5675a-evm

器件型号:DAC5675AEVM
主题中讨论的其他器件:DAC5675ASN65LVDS387

您好!

我正在测试 DAC5675A EVM。 问题是不会出现 DAC 输出信号。

J8的状态始终为"高电平"、从未改变。

I 设置测试环境、遵循'D5675A EVM 快速入门指南'文档。

在首次试用时、我以400MSPS 发送20MHz 单音。 J8上未显示 DAC 输出信号。

在第2次试验中、我以50MSPS 发送2MHz 信号音。  J8上未显示 DAC 输出信号。

我已检查来自 TSW1400的 CMOS 数据信号。 这些信号看起来不错-高电平和低电平是正常 CMOS 电平。

然后、我检查了 U3 (SN65LVDS387)的输出。 这些信号看起来是正常的 LVDS 信号电平。

我检查了 DAC5675A 上的 CLK 和 CLKC 引脚。 这些信号看起来不错。 CLKC 对 CLK 为负。

我创建了一个新的模式文件、不会更改数据位状态。 新模式文件包含一列/4096行、所有值均为0。

发送新的模式文件后、我无法注意到 J8上的任何更改。

我检查了一些信号、如下所示

-。 CMOS 数据 D[13:1]全部为"0"、D0为"1"

-。 EXTIO 引脚大约为1.2V

-。 BIASJ 引脚大约为1.2V。

-。 睡眠引脚为"0"

-。 IOUT1和 IOUT2引脚: 它们都高于3V。

我不知道 IOUT1和 IOUT2为什么是相同的电平、即使 D[13:0]为1

请就此问题向我提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoonsun、

    我们将对此进行研究。 我将在稍后的帖子中进行更新。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了 T2上的 RF 变压器、并且能够看到 DAC 输出。