This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:如果在每次转换期间需要切换通道,如何使用 ADS124S06?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780354/ads124s06-if-channels-switching-during-each-conversion-required-then-how-to-use-ads124s06

器件型号:

大家好、团队、

我们使用4个模拟通道来测量2个差分信号、如下所示:

AIN0、AIN1用于一个差分信号测量、AIN4、AIN5 用于第二个差分信号测量。 在这两种情况下、全局斩波模式都关闭。

在这两种情况下、我们都在数据速率寄存器中进行了以下设置

 数据速率寄存器      0x11

我们在测量期间切换通道。 因此、我们有以下问题:-

在通道切换期间提供实际转换结果所需的最小延迟是多少?

我们将在每次通道切换后向 ADC 发送 START 命令。  

由于 Data_RATE 电阻设置为0x11、因此我们使用连续转换模式。 我们应该在单次转换模式下更改它吗?

谢谢、此致

Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijendra:

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Vijendra Goyal"]

    器件型号: ADS124S06

    大家好、团队、

    我们使用4个模拟通道来测量2个差分信号、如下所示:

    AIN0、AIN1用于一个差分信号测量、AIN4、AIN5 用于第二个差分信号测量。 在这两种情况下、全局斩波模式都关闭。

    在这两种情况下、我们都在数据速率寄存器中进行了以下设置

     数据速率寄存器      0x11 [BOB]这是全局禁用斩波、内部振荡器、连续转换模式、低延迟滤波器和5sps。

    我们在测量期间切换通道。 因此、我们有以下问题:-

    在通道切换期间提供实际转换结果所需的最小延迟是多少? [BOB]这里没有标准答案、因为所需的延迟在很大程度上取决于任何模拟稳定。  如果两个差分输入都是稳定的、那么我建议在14个 tmod 周期的默认设置下使用可编程转换延迟。  使用内部振荡器、这将大约为55us。  在多路复用器变化和可编程延迟周期之后、使用5sps 低延迟滤波器进行的第一次转换将是206.504ms (ADS124S06数据表的表13)。  因此、在更改多路复用器时、寄存器写入后、时间将是可编程转换延迟(55us)+首次转换(206.504ms)的最小时间、最短时间为206.559ms、然后转换结果才能从 ADS124S06中读取。

    我们将在每次通道切换后向 ADC 发送 START 命令。 [BOB]在连续转换模式下、这实际上不会执行任何操作。  如果处于单次模式、则需要发送 Start 命令。  如果要在连续转换模式下重新启动转换、必须首先发送 Stop 命令、然后发送 Start 命令。  但是、这是不必要的、因为当多路复用器寄存器发生更改时、转换将自动重新启动。

    由于 Data_RATE 电阻设置为0x11、因此我们使用连续转换模式。 我们应该在单次转换模式下更改它吗? [BOB]更改为单次模式的唯一原因是、除按时间外、无法跟踪转换结果何时准备好从器件中读取、 或者轮询 DRDY Put 可能会丢失 DRDY 转换、并且会启动新的转换。  通常、在循环多路复用器时、您将监控 DRDY、一旦 DRDY 从高电平状态转换为低电平状态、您将在读取转换结果的同时更改为下一个多路复用器设置。  这将为您提供两个输入通道之间最短的周期时间和最短的延迟。

    谢谢、此致

    Vijendra

    [/报价]