This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298RECGFE-PDK 始终显示读取寄存器

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1296R, ADS1298R, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778913/ads1298recgfe-pdk-ads1298recgfe-pdk-always-display-read-register

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1296RADS1298RADS1298ECGFE-PDK

我购买了 ADS1298RECGFE-PDK、软件安装没问题、测试正常。 我想通过 MMB0板与 ADS1296R 板通信。 SPI 连接成功后、软件将打开、读取寄存器始终显示在右上角。
ADS1298RECGFE-PDK 是否与 ADS129X 系列芯片兼容? 我使用的是 ADS1296R。

有人可以帮助我吗? Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    将您自己的 ADS1296R 板与 MMB0连接将不起作用、因为 MMB0正在搜索加载到 PDK 板上的 EEPROM、以便知道要运行哪个固件。 关于将 ADS1298RECGFE-PDK 上的 ADS1298R 替换为 ADS1296R、我相信它可以正常工作、但我尚未对其进行测试、也没有听说有人对其进行测试、因此我无法确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander Smith

    感谢您回复我的帖子。

    正如您所说,我从 MMBO 板飞线连接到 ADS1298RECGFE-PDK 上的 U10,它应该可以工作,但不幸的是,它不能工作。 显示仍然读取寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴能提供帮助!

    为什么您要为 ADS1298ECGFE-PDK 直接布线、而不是使用接头进行连接? 当 ADS1298ECGFE-PDK 按预期连接到 MMB0时、错误是否仍然显示? 为清楚起见、请参阅本文档的图1: www.ti.com/.../sbau171d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander Smith

    感谢您回复我的帖子。

    J3连接器上的一些信号未连接到 ADS1296R 的引脚、包括 SPI_START、GPIO1和 GPIO2。 它会影响系统工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、需要 START 引脚。