This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1209:THS1209同步信号问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779708/ths1209-ths1209-sync-signal-problems

器件型号:THS1209
我通过 Xilinx Spartan6 FPGA 在双通道模式下使用 THS1209。
问题是同步信号接收不正确。
通过向寄存器写入0x401、0x400、0x088和0x482进行初始化后、SYNC 信号固定为高电平状态、如下所示。
但是、如果初始化重复几次、SYNC 信号可能会正确输出。
第二个问题是、即使输入 SYNC 信号、AINP 和 AINM 中信号的 AD 值也会互换。
我缺少什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛!  THS1209需要记住一些事项-首先是它是一个管线转换器、这意味着您需要应用 CONV_CLK 以在看到第一个同步输出之前通过管线启动转换。  这在数据表第14页的 SYNC 下进行了说明。  获得第一个同步后、您需要将您的/CS0、CS1和/RD 应用于图26中所示的同一任务中。  如果不对每个时钟周期应用/RD、则可以从同步输出中获得一些奇怪的行为。  在您提供的屏幕截图中、您应该已经开始读取数据(至少)比您显示的周期早三/四个周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 我想、您是否让它正常工作? 无需启动多个配置写入? 这不是必需的。

    如果遇到更多困难、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    它现在可以正常工作