This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:同步配置

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04803, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780148/dac3482-sync-configuration

器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件:LMK04803

大家好、

我的客户使用了 DAC3482和 LMK04803、有一些问题需要您的帮助:

同步是否可以连接到 FPGA?

2.帧和同步是否具有 FIFO 功能? 如果只使用一个芯片、SYNC 是否可以悬空?

BR  

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、

    1.是的,它是作为从主机/FPGA 侧发出的同步信号

    2、可以使用它们同步 FIFO。 您可以使用帧或同步来执行此操作、因此如果您不需要浮动同步、则可以使用它

    有关详细信息、请参阅以下文档:

    -Kang