This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:在禁用期间仔细检查 SPI 输出(SDO)状态

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779214/dac8775-double-check-spi-output-sdo-state-during-disable

器件型号:DAC8775

您好!

我的客户使用了 DAC8775、在系统中、另有一个器件连接到处理器的同一 SPI 接口。 现在、客户 在 DAC8775的 SYNC=1期间发现、该器件应禁用 DAC8775的 SPI、而 DAC8775的 SDO (引脚24)应具有高阻抗(如数据表所示)、SDO 实际上不是高阻抗并影响 SPI 网络电平。

如以下电路所示、DAC8775的 SDO (SPI_MISO_DA) 通过 R100连接到 ISO7241的 P11 (以及另一条 SPI 线路 SPI_MISO_AD)。 在 DAC8775的 SPI 禁用期间、SPI_MISO/AD 电平被强制为2.8V (理论上它应该为5V)。 如果移除了该 R100、则电平将变为正常5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、

    默认情况下、SDO 设置为菊花链模式、其中数据始终从 SDO 计时。 将选择 DAC 寄存器中的 DSDO 位置1会将 SDO 设置为高阻态

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这就是为什么,将会尝试这一点。