This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:DC 偏移

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779131/adc32rf42-dc-offset

器件型号:ADC32RF42

大家好、

下午好、我的客户有兴趣了解:

  1. 是否可以使用直流偏移校正器块通过单端信号"引入直流偏移"?

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已将此问题提交给相应的 ADC 专家。 他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    偏移校正器是一个数字块、用于估算和校正给定通道的四个交错 ADC 内核之间的偏移不匹配。 该块在 ADC 的数字输出上工作。 我们不能使用它在模拟中引入直流偏移。
    另请注意、为了获得最佳性能、必须以差分方式驱动模拟输入。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果客户有单端信号并且想要将失调电压引入稳态、我建议他们使用全差分放大器电路从 SE 转换为差分并引入失调电压。
    高速放大器团队应能够根据信号电压和带宽要求推荐合适的放大器和电路配置。
    此致、
    Jim B