This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:通道切换时的转换时间

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779295/ads124s06-conversion-time-with-channel-switching

器件型号:ADS124S06

你(们)好。

我们将使用具有 SINC3滤波器的 ADS124S06 ADC。

我们通过在运行时更改 INPMUX 寄存器的值在两个 ADC 通道之间切换。 在2个通道之间进行每次切换后、第一次转换时间是否适用?还是需要后续转换时间?

如果我们在上述开关情况下使用单次触发或连续转换模式、时序是否会保持不变?

此致、

Surya Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、

    对于 Sinc3滤波器、第一个有效数据在转换开始后的3个转换周期内发生。 当多路复用器输入被切换时、转换开始。 ADS124S06数据表第46页的图72对此进行了说明。 由于 DRDY 信号有效数据可从器件读取、因此无需对转换进行计数。

    因此、在多路复用器开关之后、在第一个有效数据之前、将有大约3倍的标称数据速率。 具体时间显示在数据表第45页的表15中。 如果使用了可编程转换延迟、则需要添加此时间、并且转换开始将延迟此时间。

    在表15的内容中、您会注意到有一列显示"连续转换模式或单次转换模式的第一个数据"。 这意味着、无论使用哪种模式、由于 Sinc3滤波器趋稳、首次转换都会持续更长、因此结果仅给出有效数据。 如果您在连续模式下运行、则初始结果之后的结果输出速度将快得多、并且将更接近标称数据速率。

    无论您使用连续模式还是单次模式、第一个转换结果都将花费相同的时间、唯一的实际差异是、您必须为单次模式允许发出 Start 命令的时间。 单次模式的优势在于、跟踪正在进行的转换更容易。 如果您对每个多路复用器输入进行重复测量(我在这里的意思是开关多路复用器、进行3次测量、切换多路复用器进行3次测量等)、那么连续测量要快得多。 此类型的重复测量将要求在每次单次转换开始时使用可编程转换延迟。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    在连续转换模式下使用5SPS 的 SINc3滤波器时、我对第一个信号进行3次测量、然后再次切换多路复用器对第二个信号进行3次测量。 在这种情况下、当我再次切换回多路复用器以测量第一个信号时、收集3个样本需要多长时间? 是600.254 ms 还是200 ms?

    谢谢、此致、
    Surya Mohan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我们将假设使用 ADS124S06的内部时钟。  查看5sps 行中的表15、Sinc3滤波器第一次转换需要600.254ms、每次额外转换需要200ms。  因此、处理哪个信号实际上无关紧要、因为它们将是相同的。

    可编程转换延迟+第一次有效转换的时间+第二次有效转换的时间+第三次有效转换的时间

    如果我们假设使用 Sinc3滤波器对可编程转换延迟和5sps 进行默认设置、则多路复用器通道更改后的3个样本的时间如下:

     0.055ms + 600.254ms + 200ms + 200ms = 1000.309ms

    这会导致每2000.618ms 使用5sps 的 Sinc3滤波器测量两个信号。

    作为比较、如果我们从表13中获取低延迟信息、第一次转换会在206.504ms 内完成、之后的每一次转换都在200ms 内完成。  低延迟滤波器的计算方法为:

    0.055ms + 206.504ms + 200ms + 200ms = 606.559ms

    这样、使用5sps 的低延迟滤波器、每1213.118ms 测量一次两个信号。

    此致、

    Bob B