Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
你(们)好。
我们将使用具有 SINC3滤波器的 ADS124S06 ADC。
我们通过在运行时更改 INPMUX 寄存器的值在两个 ADC 通道之间切换。 在2个通道之间进行每次切换后、第一次转换时间是否适用?还是需要后续转换时间?
如果我们在上述开关情况下使用单次触发或连续转换模式、时序是否会保持不变?
此致、
Surya Mohan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Surya、
我们将假设使用 ADS124S06的内部时钟。 查看5sps 行中的表15、Sinc3滤波器第一次转换需要600.254ms、每次额外转换需要200ms。 因此、处理哪个信号实际上无关紧要、因为它们将是相同的。
可编程转换延迟+第一次有效转换的时间+第二次有效转换的时间+第三次有效转换的时间
如果我们假设使用 Sinc3滤波器对可编程转换延迟和5sps 进行默认设置、则多路复用器通道更改后的3个样本的时间如下:
0.055ms + 600.254ms + 200ms + 200ms = 1000.309ms
这会导致每2000.618ms 使用5sps 的 Sinc3滤波器测量两个信号。
作为比较、如果我们从表13中获取低延迟信息、第一次转换会在206.504ms 内完成、之后的每一次转换都在200ms 内完成。 低延迟滤波器的计算方法为:
0.055ms + 206.504ms + 200ms + 200ms = 606.559ms
这样、使用5sps 的低延迟滤波器、每1213.118ms 测量一次两个信号。
此致、
Bob B