This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:采用 CN0336的4-20mA 接收器参考设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ISO7741, OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779287/ads7042-4-20ma-receiver-reference-design-against-cn0336

器件型号:ADS7042
主题中讨论的其他器件:REF3325ISO7741OPA2320

尊敬的专家:

我的客户正在考虑4-20mA 模拟设计。

他对 ADI 的 CN0336参考设计感兴趣。

CN0336专为简单4-20mA 接收器而设计、由运算放大器、SAR ADC 和隔离器组成。

我想推广类似的设计、但我无法从参考设计中找到合适的设计。

您能否提供相同的概念设计。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi-San、


    我认为构建设计需要一些时间、但我认为该设计拓扑不是唯一的、当然可以使用 TI 组件来完成。

    首先、ADS7042是一款适合使用的小型器件、但它没有内部基准、并使用电源作为基准。 我会使用 REF3325器件作为电源和基准。 REF3325将由3.3V 电源供电运行。

    可以使用 ISO7741实现隔离、该器件过去与一些 SAR ADC 配对使用。 Viso 电源将来自 REF3325的2.5V。

    运算放大器也会由3.3V 电源供电运行、我认为您可以使用 OPA2320、当增益/电平从电阻器测量值和基准缓冲器漂移时、也可以使用 OPA2320。

    同样、我需要构建该电路来进行测试、但值得进行仿真以检查 SAR 输入驱动器的范围和稳定。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeseph、

    感谢你的答复。

    我知道现在没有参考设计、您将进行设计。

    目前、我将推广 ADS7042、REF3325、ISO7741和 OPA2320。

    请告知您是否可以创建参考设计。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    我认为我们很可能会采用类似的设计。 请注意、将这种类型的配套资料结合起来确实需要很长时间。 当我们能够获得设计时、我将与您联系。


    吴约瑟