This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:评估板

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779500/ads124s08-evaluation-board

器件型号:ADS124S08

正如 Joseph Wu 在我之前的主题中所建议的、我已经购买 了 ADS1x4S08评估模块。 现在、我想将该板与 Arduino 板连接。 在 J3上放置 JP1跳线并提供来自 Arduino 的数字信号(CS、SCLK、SDI SDO、DRDY)是否足够? 在评估板上、我应该从 Arduino 提供+5V 直流电源、 以便所有电源都在同一接地基准和通用5V 直流电源下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Satheesh、

    向 JP1添加跳线将使板载微控制器保持复位状态、这也将禁用电平转换器。

    使用单个外部5V 电源运行时会出现问题。 DVDD 电源不能在大于3.9V 的电压下运行。 ADS1x4S08EVM 将3.3V 用于 DVDD 和 IOVDD 电压。 我建议您将 USB 电缆插入 EVM 以提供电压、然后该电压将为器件提供3.3V 和5V 电源电压。 如果您的微控制器使用的 IO 电压为5V、则可以移除跳线 JP6并将5V 电压施加到为 IOVDD 引脚供电的跳线位置。 您可以将 Arduino 板接地端连接到 EVM 上的任何接地触点引脚。

    然后、您将适当的通信信号应用到 J3连接器、并且您必须确保将 RESET 引脚拉至高电平。

    此致、
    Bob B