This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC78H89:数据转换器论坛

Guru**** 2766225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC78H89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778905/adc78h89-data-converters-forum

器件型号:ADC78H89

尊敬的技术支持团队:

对于 ADC78H89、我的系统需要提供 AVDD = 5V 和 DVDD = 3.3V。

但是、我忘记连接 DVDD = 3.3V。 (仅 AVDD =5V)。

DOUT 之类的数字接口在高电平下似乎显示大约2.3V、它似乎以其实际能力操作 AD 转换中的数字数据。

您是否知道 DOUT 等数字接口 在没有 DVDD 的情况下显示大约2.3V 的原因?

它看起来 是奇怪的行为。

如果可能,您能否从等效电路中解释它? (例如、AVDD 和 DVDD 之间的 ESD 二极管压降)

当然、我一直在尝试连接 DVDD=3.3V。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有可以共享的等效电路。 但是、DOUT 上有一条电压为2.3V 的内部漏电路径、这并不奇怪。 该泄漏路径可能来自 AVDD、也可能来自输入端具有3.3V 高电平的其他数字输入之一、或两者的组合。

    在任一种情况下、驱动能力不太可能将快速边沿速率驱动到容性负载中。 您肯定需要将此电源输入连接到电压源、以确保器件可靠运行。

    另请注意、AVDD=5V 必须在3.3V DVDD 输入之前或使用3.3V DVDD 输入时斜升;DVDD 引脚在任何时候都不能超过 AVDD 超过0.3V、否则器件可能会损坏。 请参阅数据表第15页的"电源管理"一段。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用