This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1675REF:Opal Kelly XEM3010的源代码

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779179/ccs-ads1675ref-source-code-for-opal-kelly-xem3010

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADS1675

工具/软件:Code Composer Studio

去年、我向此论坛询问了 ADS1675EVM 软件的源代码、即 ADCPro-wlvrt 2.0.1。  我们最终决定在2通道 ADS1675之间使用 Opal Kelly 接口卡、并通过 USB 连接到外部世界。  源代码是否可用?  我们需要重新编写信号分析器软件的驱动程序、以便正确连接到 XEM3010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的、 评估板的 ADS1675REF-SW 下载中现已包含源代码。  包含 LabVIEW VI 和 FPGA 代码。

    ADS1675评估模块

    此致、

    Keith N.

    精密 ADC 应用