This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:监控电压和电流

Guru**** 2942700 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778720/ads7828-monitoring-voltages-and-currents

器件型号:ADS7828
主题中讨论的其他器件: ADS1115

大家好、

我是一名电子发电机学生、我想设计一个电压和电流监控系统。  我曾考虑使用 ADS7828 (8个单端输入模式)来监控多个电压、使用 ADS1115 (2个差分输入模式)通过感应电阻来监控系统电流。 只需一个 IC 即可执行这些操作?

非常感谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    是的、可以使用单个器件进行电流和电压测量。 对于这两种测量、我可能会使用 ADS1115。 此器件具有内部基准和 PGA、因此您可以测量不同的电压范围(这对于电流感测电阻的小测量非常方便。 虽然 ADS7828是一款速度更快的 ADC、但您可能需要对电流感测测量进行一些放大。 ADS1115使用 I2C 通信、而 ADS7828使用 SPI。

    我还要注意的是、ADS1115可设置为进行4次单端测量、但仍然作为二进制补码表示法、因此结果将是15位测量。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致。