This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:主板 MMB0与 ADS1278-EVM 配合使用的驱动程序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779134/ads1278-the-driver-of-mother-board-mmb0-working-together-with-ads1278-evm

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADCPro

尊敬的先生:

在哪里可以下载主板 MMB0的器件驱动程序、以便 ADS1278 EVM 能够与 Windows10或 Windows 7配合使用?

安装 ADCPro-installer.exe 后、我的 Windows 10计算机找不到 MMB0 (NI-VISA)的设备驱动程序。 然后我将其安装到没有 Internet 链接的实验室计算机 Windows 7、但该实验室计算机仍然无法找到驱动程序。 在 ADCPro 能够工作之前、我是否需要其他东西?

提前感谢您。

李文泉

Halliburton.com

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenquan、

     

    这些驱动程序包含在下载过程中。 您需要通过此 链接下载 ADCPro 评估软件 以及通过 此链接下载 ADS1278EVM-PDK-SW 插件。 将这些安装文件保存在本地磁盘上后、您无需连接互联网即可进行安装。

     

    该软件经测试可在 Windows 7上运行、但如果 您启用"无符号驱动程序"安装、许多客户可以在 Windows 10上安装。 在这两种情况下、您都需要拥有 PC 的管理员权限、才能正确安装软件。

     

    请务必按此顺序执行这些步骤。 在安装 ADCPro 软件和 ADS1278EVM-PDK-SW 插件之前、请勿将 MMB0板连接到 PC USB 端口。 这可能有助于卸载以前的 ADCPro 安装并重新开始完整的安装过程。

     

    1. 运行 ADCPro 安装程序。
    1. 您可以选择取消选中不同的组件。    请安装所有可用内容并使用默认目录。
    1. 运行 ADS1278EVM-PDK-SW 插件安装程序。 USBStyx 驱动程序安装在本地磁盘上。
    1. 将 ADS1278EVM 子板连接到 MMB0板、然后使用 USB 电缆将 MMB0板连接到 PC。
    1. 为 MMB0电路板供电(有关选项、请参阅用户手册)。    请注意、MMB0未通过 USB 端口供电、您必须提供外部电源。
    1. 此时,NI-VISA 驱动程序应自动安装。
    1. 运行 ADCPro 应用程序并选择 ADS1278EVM。 第一次选择此选项时、将安装 USBSTix 驱动程序。
    1. 您现在应该有一个完全正常工作的系统。

     

    有关更多信息、请参阅 ADCPro 硬件和软件安装手册

     

    如果您能让我正常工作、或者您有其他问题、请告诉我。

     

    谢谢、

    Keith N.

    精密 ADC 应用