This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4128:在数据表中报告一个(可能的)错误

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779493/ads4128-reporting-a-probable-error-in-the-datasheet

器件型号:ADS4128

您好!

我在数据表中发现了错误、或者我的系统中出现了错误、但所有这些都会导致我相信数据表中存在错误。

数据表中指出、寄存器0x3F 和0x40分别为:

0x3F:测试模式位[11:4]

0x40:测试图形位[3:0]和4个未使用的位[0 0 0]

虽然它看起来应该是:

0x3F:2个未使用的位[0 0]+测试模式位[11:6]

0x40:测试图形位[5:0]和2个未使用的位[0 ]

如果您同意、请告诉我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    易卜拉欣

    正确、这是数据表中的错误。 地址0x3F 为位11:6、地址0x40为位5:0。 这将在下一版数据表中进行更正。

    此致、

    Jim