This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 心率未获得超过110 BPM 的 HR 值

Guru**** 2559770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778941/ads1292r-ads1292r-heart-rate-not-getting-hr-values-beyond-110-bpm

器件型号:ADS1292R

尊敬的先生:

 当天的问候!!!

 我们在人力资源价值方面面临着问题。 请仔细查看以下情景 、并为此建议 合适 的解决方案。

我们将 ADS1292R 芯片组与微控制器连接、通过 PROTO-1板中的 SPI 接口连接3个电极。 我们发现、我们没有获得超过110 BPM 的 HR 值。我们已经与 MI 频带和 Fit 位频带进行了比较、所有的结果都是通过具有 ADS1292R 芯片组的参考器件得到的、但该芯片组没有提供超过110 BPM 的 HR 值。 我们已检查 ADS1292R 的所有电阻器配置、但结果相同。 您能否帮助我们做到同样、 为什么即使所有其他参考器件的显示量都超过110 BPM、我们也只能获得最大110 BPM?

我们是否需要更改硬件方面的任何内容? 该芯片组是否可靠、能够获得超过110 BPM 的适当 HR 值?

如果您需要更多信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    您如何计算 HR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex Smith

    您如何计算 HR?

    我们将使用峰值检测算法计算 HR、同时还将参考 TI 示例代码。 我们刚刚修改了该代码并在我们的应用中实现。

    如果您需要更多信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    ADS1292EVM HR 代码上限为250、GUI 中的 TI 示例代码不完美、仅用于演示 HR 的功能-请参阅此主题: e2e.ti.com/.../713531
    修改/修改代码以适应您的应用程序时很可能会出现问题。