This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:TSC2013 Yocto liunx 驱动程序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779437/linux-tsc2013-yocto-liunx-driver

主题中讨论的其他器件:TSC2007

工具/软件:Linux

此论坛中提供了一些 TSC2013 Linux 驱动程序文件、但它们与 Yocto Linux 驱动程序格式不完全兼容。

是否已将 TSC2013 Linux 驱动程序添加到 Yocto Linux (如 TSC2007和其他控制器)中,如果是,是否可以有链接到该驱动程序?

如果没有,该社区中的任何人都使用 TSC2013 Linux Yocto 驱动程序?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不积极支持自定义驱动程序开发、因此您在 GitHub 和/或此论坛上找到的文件都是我们必须提供的文件。

    让我们看看社区中是否有任何人可以与您共享您的实施驱动程序。