This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:最小负载连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778651/dac1282-minimum-load-connection

器件型号:DAC1282

您好!

当按照推荐的 THD 改进方法连接 DAC 的最小输出负载时(数据表图26)、应该如何连接电阻负载?

a)在输出引脚(VOUTP 和 VOUTN)之间放置一个电阻器
b)在两个输出引脚和接地基准之间放置电阻器
C)、方法是将两个输出引脚的电阻器连接到等于 Vcom 的电压


数据表未指定此问题的位置、我不确定(尽管我怀疑是 a 或 c)。

提前感谢!
Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willem、

    我与一位特性工程师进行了检查、他们说 THD 是使用 DAC 输出之间的差分电阻器(配置 A)进行测试的。

    但是、如果您在配置 B 或 C 中为每个输入提供了相同的负载、您可能会获得相同的 THD 性能... 在配置 A 和 B 之间、差分电阻器两倍的电压、这是输出到接地之间的电阻器两倍、因此1k 差分电阻器应等效于连接到接地端的两个500欧姆电阻器(假设 GND 是两种情况下的共模电压、 因此 AVDD = 2.5V;AVSS =-2.5V)