This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:数据采集 SPI 示例代码

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779055/ads7056-data-acquisition-spi-sample-code

器件型号:ADS7056

我有一个带有 TI cortex M4微控制器和 ADS7056的定制板、现在我正在尝试使用 SPI 读取数字数据您是否有用于 ADC 校准和数据 采集的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goutham、

    很抱歉、我不知道 ADS7056的任何示例代码。 但是、如果您遇到 SPI 接口问题、请将问题发送回此处、我可能会帮您解决。

    吴约瑟