This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:Avnet EUC 团队请求 TI 确认 ECCN 3A001.a.5

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778619/ads54j60-avnet-euc-team-request-ti-confirmation-for-eccn-3a001-a-5

器件型号:ADS54J60

降级器、

 

Avnet EUC 团队请求提供 TI 的 ADS54J60IRMP 确认证据

现在、客户已经查看了几个 TI 解决方案的新测试设备解决方案、即 EMC 测量。

请按以下要求回复我。

 

ECCN 3A001.a.5.

  1. "设计或修改"用于军事用途,
  2. 密封和、
  3. 额定工作温度范围为54ºC º C 至125ºC º C 以上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    ADS54J60为:
    不是"设计或修改"用于军事用途,
    非密封且、
    额定工作温度范围为54ºC º C 至125ºC º C 以上
    此致、
    Jim B