This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:Avnet EUC 团队请求 TI 确认 ECCN 3A001.a.5

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778614/adc12d1800-avnet-euc-team-request-ti-confirmation-for-eccn-3a001-a-5

器件型号:ADC12D1800

设计

Avnet EUC 团队要求 TI 提供有关 ADC12D1800CIUT/NOPB 的确认证据

现在、客户已经查看了针对其新测试设备解决方案的 TI 解决方案、即 EMC 测量。

请按以下要求回复我。

ECCN 3A001.a.5.

  1. “设计或修改”用于军事用途,
  2. 密封和、
  3. 额定工作温度范围为54ºC º C 至125ºC º C 以上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    请发送电子邮件至 gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com 或 访问 http://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support/#popularlinks  并点击"联系 TI 客户支持中心"。 他们应该能够帮助您提供 ECCN 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    我希望了解 TI 的以下答案。

    ADC12D1800CIUT/NOPB - ECCN 3A001.a.5.

    1.“设计或修改”用于军事用途,:
    ->非军用器件
    2.密封,和:
    3. 额定工作温度范围为54ºC º C 至125ºC º C 以上:
    54ºC 125ºC 温度范围:40ºC º C 至高于85ºC º C,而不是 º C 至高于 º C

    Avnet 已经知道 ECCN # 3A001.a.5.
    您是否提供了正确的联系点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    客户支持中心应该能够为您提供1。 -3. (上面我的回复中提供的链接)和提供的电子邮件地址可用于解决与 ECCN 相关的问题。