This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:用于 ADS1013 I2C 通信的最大上拉电阻器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778824/ads1013-max-pull-up-resister-for-ads1013-i2c-communication

器件型号:ADS1013
主题中讨论的其他器件: ADS1018

大家好、

我想为 ADS1013 I2C 通信使用最大的上拉电阻器(如100k Ω) 、以降低系统的总电流消耗。
但  在7.6时序要求下、最大 TR 指定为300ns:数据表中的 I2C。 系统要求可接受10kHz 等较慢的通信速率、但如果我选择100k 欧姆作为系统中的上拉电阻器、则很难满足 TR 和 TF 要求。

然后、我有以下问题。  
1.是否可以在10kHz 时钟速率等低速通信中使用较慢的 TR 速率?
  (即、我们是否可以使用100k 欧姆作为使用 ADS1013的系统中的上拉电阻器?)

2.如果上述问题的答案为否、为什么该值限制为300ns?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、


    我不知道为什么上升时间限制为300ns。 但是、这也是在快速模式下运行的 I2C 的标准 I2C 规范的一部分。 它也被列为300ns。

    但是、标准模式的上升时间规格为1000ns (下降时间规格也为300ns)。 在 ADS1013数据表中、没有列出标准模式的规格。

    如果您需要限制用于与器件通信的电流、我将改用 SPI 接口。 ADS1018是一款相似的器件(但具有两个差分通道和一些额外特性)。


    吴约瑟