This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007斜坡打开/斜坡关闭时序和适当的开关

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778499/tsc2007-tsc2007-ramp-on-ramp-off-timing-and-appropriate-switch

器件型号:TSC2007

您好!

根据 TI 应用手册 SBAA161 (底部的链接)、对于 RSC2007、它需要具有精确的斜坡打开和斜降时序。

三个问题(请分别回答):

1) 1)为了在该应用手册中实现第一个建议的解决方案、在 GND 和 VDD 之间切换开关、首选/推荐使用什么开关? 您能否提供一个或多个器件型号。

2) 2)斜升和斜降时序显然会受到 VDD 引脚上旁路电容器的大小的影响。 我们如何确保实现斜升和斜降时序?  

3) 3)由于上面的点(2)、旁路电容器最好放置在开关的 Vdd 引脚侧还是电源轨侧"开关之前"?

TI 应用 注: http://www.ti.com/lit/an/sbaa161/sbaa161.pdf 

非常感谢

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  在这种情况下、几乎任何 TI 开关都可以正常工作。  我们的团队不是最新开关领域的专家、因此您可能希望在"开关和多路复用器"论坛上与该团队进行联系。  根据我们对他们的产品系列执行的快速搜索、下面的产品看起来很感兴趣。

    http://www.ti.com/product/TPS22919

    2)  即使使用较大的旁路、也应能够满足最小 T_ON / T_OFF 波形。  在更常见的"V/us"转换命名法中、最小斜升分别仅为0.002V/us 和0.012V/us。  0.1uF 应为位于 VDD 引脚上的有效去耦/旁路电容。

    3.)您仍应将旁路电容器尽可能靠近 TSC2007的 VDD 引脚放置。