This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:数据采集 EVM 兼容性

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM, AFE58JD48, AFE58JD28EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162437/afe58jd48evm-data-capture-evm-compatibility

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD48AFE58JD28EVMTSW14J57EVM

在 AFE58JD48EVM 用户指南中、提到的唯一兼容数据采集板是 TSW14J56。 但是、此电路板似乎已过时、因为其产品页面不再存在。 我在用户指南或与此 AFE 相关的其他网页中没有提到其他数据采集板。 TSW14J50和 TSW14J57似乎兼容、但两者之间存在很大的价格差异。 这两者中的一个或两个是否兼容? 在我的用例中、我不希望同时在所有16个通道上捕获全部125MSPS、因此 J50的总吞吐量较低不会成为问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    我很遗憾听到这个问题。  

    目前、我们已开发了使用 TSW14J56进行 JESD 捕获和使用 TSW1400进行 LVDS 捕获的固件。

    不过、最近 TSW14J56已经过时。 TSW14J50、TSW14J56和 TSW14J57具有 Arria 系列 Intel FPGA、但它们不同。  TSW14J56使用 Arria V、而 TSW14J57使用 Arria 10。  我们从一开始就知道它们应该兼容、但到目前为止、尚未进行任何开发工作来使现有的 JESD 固件与 J57配合使用。 因此,我现在不能证实这项工作是否确实有效。

    因此、如果您只想评估 AFE58JD48性能、可以将 LVDS 与 TSW1400配合使用。 同时、TI 计划查看和评估哪个选项长期支持 AFE。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、感谢您的澄清。 我也没有在用户指南中看到 TSW1400、因此我不知道这是一个选项。 我认为、只要我能够以125MSPS 的全速率对至少2个通道进行采样、TSW1400就能满足我的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    是的、该器件具有 LVDS 接口、运行速率高达1.28Gbps。  

    因此、您可以使用 TSW1400 LVDS 采集解决方案以125MSPS 运行器件并进行同样的采集。

    BTW、以供您参考。 J50、J56和 J57均用于连接 JESD 204B。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经开始更加认真地考虑 J57、因为 J50和 TSW1400的原始样本采集传输速率似乎非常慢。 能够对原始样本进行后处理对我来说非常重要。

    如果我尝试让 J57与 AFE58JD48EVM 配合使用、您能帮我了解我的预期吗? 我猜这可能涉及为 J56下载 Quartus 项目(似乎可以通过基于 此线程的 E2E 获取)、为 J57重新配置某些项目设置以及重新生成位流。 当然、在使用 EVM 进行测试后、可能需要解决一些问题。  我假设我需要一个付费的 Quartus 许可证来实现这一目标。 这是正确的吗? 还有其他我应该注意的吗? 这似乎是一个相当简单的过程, 主要的障碍是 Quartus 许可证的额外费用。

    另一个注意事项:如果 AFE58JD28EVM 能使事情变得更加简单、我也愿意使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    AFE58JD48可使用 TSW1400、TSW1450或 TSW14J56进行测试。 我们尚未推出具有 TSW14J57的 EVM。  我已将此主题分配给 Praveen、他将在检查 TSW14J56可用性后的星期二返回给您。

    此致、

    Shabbir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    遗憾的是、我们没有可用的 TSW14J56EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、我本来不希望 J56可用、但感谢您的检查。 您可以回答我上面的问题吗? 如果我想获取 J57并使用 AFE58JD48EVM 运行它、我需要具体做什么? Abhishek 的初步答复似乎意味着我可以尝试 J57、我可以让它正常工作。

    我一直在购买其中一个数据采集 EVM、它介于 TSW1400和 TSW14J57之间。 我只是在等待有关这个问题的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    我已检查、但很遗憾、TSW14J57EVM 也已重新记录并缺货、预计补货日期为2024年2月。

    因此、现在看来 TSW1400是唯一可用的选择。