This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:[AKSYS] ADS1015相关查询

Guru**** 2514795 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162148/ads1015-aksys-ads1015-related-inquiry

器件型号:ADS1015

大家好、TI 支持团队

已收到客户的以下查询。

我们的意图:

我们在 QC 的 HG 上应用了两个 ADS1015芯片、每个 ADS1015连接到三个模拟输入源:Joystick (X 轴和 Y 轴)和游戏手柄的触发器。

2.我们使用开源 ADS1015 Linux 内核驱动程序作为 IIO 生成器,刚刚修改了电源。 请参阅 和 附件。

e2e.ti.com/.../ti_2D00_ads1015.c

(如果您发送了电子邮件地址,将发送 adc.dtsi 文件。)

我们开发了另一个 Linux 内核驱动程序作为 IIO 消费者、用于获取 IIO 通道(来自 ADS1015 IIO CHAN)数据并将其转换为标准 Linux 输入事件数据。(请参阅 ADC-FOOM.dtsi)

(如果您发送了电子邮件地址、则将发送 ada-m操作手 柄.dtsi 文件。)

问题:

我们无法从 ADS1015获取任何 IIO 数据输出、因此我想知道我们的方案是否需要中断引脚配置。 因为我看到了开源代码并引用了 DTS 文件、所以没有 IRQ 信息

指定的。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    由于您没有从 ADC 接收任何数据、因此让我们看看我们是否可以跟踪 ADC 是否在物理上发送任何数据。 我在下面添加了一些评论/问题:

    • 客户是否可以分享他们的原理图?
    • 客户是否探测/监控了 ADC 的任何引脚? 例如、它们是否监控了 SCL 和 SDA?  
    • 如果它们能够在读取转换结果操作期间提供 SCL 和 SDA 的示波器捕捉、那会很有帮助。  
    • 如果代码使用 ALERT/RDY 引脚、则需要进行操作。 该引脚可在已通过阈值或转换结果就绪时向主机发出警报。 因此、如果设置为就绪并且代码正在寻找该脉冲、则不使用该脉冲时不会捕获任何数据。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

      感谢您的回答。 我已经检查了硬件设计、我确信它运行良好。

      我对软件有疑问、您能告诉我 ADS1015是否支持 Linux IIO 的任何其他模式吗? 我读取源代码(在主·Torvalds/Linux·GitHub 上为 Linux/ti-ADS1015.c)、在此驱动程序源代码文件中、它配置为 Indio_direct_mode.但在我的项目中、我需要使用 ADS1015作为游戏手柄 ADC 组件、但 ADC 触发需要使用 ti-ADS1015以在 Indio_buffer_hardware/indio_madote_software/adotro_mode_software/indic触发。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉、我们的回复很晚、团队中出现了一些变化、这一帖子似乎被忽略了。  

    遗憾的是、我们不了解 Linux 和子系统。 您需要确认子系统与 I2C 协议兼容。

    此致

    Cynthia