This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:ADC 建议查询

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169941/ads1114-adc-recommendation-inquiry

器件型号:ADS1114

您好!

我的客户正在寻找两个 ADC、如下所示。

您能否推荐两个具有以下条件的 ADC?

1通道 ADC

   -分辨率= 10位或更多、输入=单端或两者(差分、单端)支持、数字 I/F = I2C (通过 I2C 地址选择)

2、6通道或更多 ADC

   -分辨率= 10位或更多、输入=两者(差分、单端)支持、数字 I/F = I2C (通过 I2C 地址选择)

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    ADS1114是一款出色的器件、正如您所注意到的。 如果您在寻找分辨率较低的器件,ADS1014 是12位版本。 我使用 9个器件的结果对您的标准进行了快速参数搜索~单击此处~

    2.由于信息如此之少、我无法给出器件建议、但参数搜索导致 8个器件~单击此处~ 可能感兴趣

    希望这对您有所帮助、

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢你的帮助。

    我不确定以下适用于6通道以上 ADC 的8个推荐器件的条件。

     -分辨率= 10位或更多、输入=两者(差分、单端)支持、数字 I/F = I2C (通过 I2C 地址选择)

    我相信只有以下三种器件满足所有条件。 我是对的吗?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    遗憾的是、您看到的三个器件是伪差分器件、与差分 ADC 相比、它更接近于单端。  

    我认为我们的器件没有满足所有标准要求、这就是了解什么应用或用例可以推荐更合适的器件的原因。  

    此结果显示 9个 差分和 I2C 器件、但具有4个通道

    此致

    Cynthia