This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:要下载的固件示例

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170665/ads1232-firmware-example-to-download

器件型号:ADS1232

大家好!


大家能不能提供一个链接来下载 ADS1232的固件示例、我在其他文章中看到了这个链接

ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADS123xREF/ADS123x_CDROM/Firmware/Firmware_Source_Code/Source_for_123XREF_firmware-1.1.0d.zip


但我无法下载它、可能是旧链接。

提前感谢您!

此致

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    很遗憾、由于 IT 安全原因关闭了 FTP 站点、软件不再可供下载。 此时没有显示通信的示例代码、但 ADS1232数据表显示了时序和要求。 基本上、您可以将3个虚拟字节的数据写入微型 SPI 外设发送缓冲区、以启动 SCLK 并捕获 DRDY/DOUT 的输出。

    此致、

    Bob b