This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:随机非响应器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170908/ads1258-random-non-responsive-device

器件型号:ADS1258

大家好、我们使用的是 ADS1258、它在大约15.6ns 内随机无响应。 我们使用以下设置:所有输入均拉至零伏、所有设置/寄存器均设置为默认值、所有设置/寄存器均具有非常稳定的电源、外部晶体没有问题、我们不会与器件通信。 我们将 CLKIO 作为输出进行测量、而 DRDY 在非响应期间均具有零伏输出。

有人知道这种情况的发生原因吗?

有关 CLKIO 输出、请参阅下图:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Bontenbal:

    如果 CLKIO 输出 不符合预期 、这通常是电源或晶体的问题。 我将从晶体开始、因为我们通常会看到晶体启动问题。 您可以通过 e2e 搜索大量与 ADS1258晶体启动问题相关的帖子

    检查晶体是否存在问题的最快方法是将晶体替换为分立式时钟振荡器。 您可能只能用蓝线将其导入以进行此测试。 您应该能够监控 DRDY 引脚、以查看器件是否仍具有这些无响应周期。

    请告诉我们您发现的内容

    布莱恩