This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF54EVM:软件和固件设置问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF54, ADC32RF54EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167752/adc32rf54evm-software-and-firmware-setup-issues

器件型号:ADC32RF54EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF54TSW14J58EVM

大家好、

我想测试 ADC32RF54数据转换器。

我的测试设置由 ADC32RF5x EVM REV 组成。 B 和 TSW14J58 REV。 A

开始评估之前、必须安装正确的软件:

ADC32RF5xEVM GUI 安装

https://www.ti.com/tool/ADC32RF54EVM 上的 EVM 工具文件夹下载 GUI 安装  程序-->我找不到可用的此安装程序。 可以帮帮我吗?

高速数据转换器专业版 GUI 安装

下载 HSDC Pro GUI 安装程序-->确定

从下载的 zip 文件中提取安装文件-->确定

运行 setup.exe 并按照安装提示完成安装-->确定

GUI 设置

打开高速数据转换器专业版(HSDC 专业版)并选择 TSW14J58 -->确定

选择标记为 ADC32RF5x_8224_12G-16G 的器件固件、并通过在弹出窗口中按 Yes 并等待下载固件消息完成来更新固件。  -->   我没有找到可用的此固件。 可以帮帮我吗?

提前感谢您。

此致、

Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    请从此处下载软件: https://tidrive.ext.ti.com/u/7KhIadQoSEb-qEhu/4987f958-fa94-47f3-920c-64031a6fb3ad?l 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好!

    感谢您的回答。

    我成功安装了 ADC GUI、但无法更新固件。  

    请参见附加的图像。

    可以帮帮我吗?

    提前感谢您

    Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在附加与固件上传中的错误相关的第二幅图像。 

    Matteo Ricci
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    通常、FT_INVALID_DEVICE 消息将在以下两种情况之一发生:第一种是在 USB 3.0电缆未连接时尝试下载固件、或者端口被另一个软件实例保持打开、或者 USB 端口无法正常工作。 第二种情况是 TSW14J58EVM 电源在固件下载过程中无法提供足够的电流。 6V 电源的额定电流是多少安培? 如果电流小于4安培、仅由于这一原因、FPGA 可能会在下载固件时出现问题、因此我们建议具有足够的余量并建议使用6V@5A 电流电源。 要排除 USB 端口故障、我建议从 PC 上拔下 ADC32RF54EVM USB 电缆、并将该端口用于 TSW14J58EVM USB 3.0连接器。

    您能否尝试这些操作并告诉我结果?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的回答。

    我设置12V @ 2A 和6V @5A。

    在6V 的重复上电后、我下载了 FW。 请参见下图:

    FW 版本是否正确?

    最终电流吸收为2.13A (6V)和0.92A (12V)。

    之后、我可以尝试对 ADC 进行编程、但遇到以下错误:

     
    可以帮帮我吗?
    提前感谢您。

    Matteo Ricci
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    FPGA 上的 FW 版本(1p2G-16G_IID_11)正确。

    对于 ADC GUI、请验证时钟信号发生器是否打开并连接到 EXTCLK、同时以管理员身份运行 EVM GUI。 在某些 PC 上、需要以管理员身份运行、而在其他 PC 上则不需要、因此我建议始终以管理员身份运行此 GUI、以避免出现此问题。 请告诉我结果。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我解决了所有问题。 我已经正确配置了 FPGA 和 ADC。

    您是否有关于 SNR 平均法的应用手册?

    提前感谢您。

    此致。

    Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    听得好。 我们没有有关 ADC 平均的应用手册、但我会将其添加到我们的待办事项列表中。

    此致、Chase