请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8860 关于8860的读数、我有两个问题
根据数据表、 它是一个16位 ADC。 但我找不到有关如何将2个字节转换为电压的信息。 以下是我执行转换的方法:
adc_8860_val = a_SPI1_3_RxBuf[0] * 256 + a_SPI1_3_RxBuf[1]; adc_8860_val = adc_8860_val * 3.3f / 65536.0f;这是正确的方式吗?
2.我使用没有忙指示符的3线 CS 模式。 从 CS 高电平到 CS 低电平、I delay 1ms、这非常长。 但是、根据数据表、只要它比最大转换时间长、就可以了。 我是对的吗?