This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:ADC01800

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171932/adc08100-adc01800

器件型号:ADC08100

ADC08100数据表的第18页指出、20Mhz 至125MHz 的时钟工作正常。

我们可以选择以20MHz (首选)或40MHz 的频率运行器件,是以40MHz 的频率运行器件有优势还是有另一个最佳时钟频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    使用20MHz 与40MHz 时、性能差异不应太大。 您应该能够以20MHz 的频率运行。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Neeraj 的快速响应